Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 tm4c1294电路板和 code composer studio 版本:7.1.0.00016:
www.ti.com/.../ek-tm4c1294xl
我的最终目标是能够通过蓝牙器件的 UART0更新其程序。 我不熟悉此电路板、并尝试阅读 Tivaware 引导加载程序用户指南以了解如何实现这一点。
我想从以下步骤开始:
编译2个 bin 文件-一个导致 LED 短闪烁、另一个具有较长的 LED 闪烁。 这是为了能够在我将每个程序加载到其中后看到器件行为发生变化。
2.上传"boot_serial"示例(这是正确的吗?) 并编写一个 PC 应用程序以打开板 USB 的 COM 端口(板使用 USB <-> microUSB 电缆连接到 PC)、并实施协议以上载其中一个 BIN 文件。
以上步骤只是为了确保我有工作协议-我稍后将通过中间的 BT 模块实现相同协议。
我的方向是否正确? 任何进一步的帮助都将获得批准。