Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我有一个通过 Halcogen 3.5生成的项目。 在 CCS 5.4中运行
我尝试通过以下行跳转到地址0x0来重置处理器:((void (*)(void)) 0x00000000)();
它会根据需要跳至 resetEntry。 当我点击"Continue"时、执行会在 dabort.asm 中的 ramErrorReal 处循环。
听起来它与 ESM 组3有关。 我不明白发生了什么。 复位时、ESM 组3启动测试是否失败? 如果是、原因是什么? 如何解决此问题?
我必须在请求时复位处理器。
我是否需要通过另一种方式复位处理器、例如写入特殊寄存器? 如果是、什么寄存器?
谢谢、