This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SGMII 接口

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, DP83TC811R-Q1, DP83TC811S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698174/tms570lc4357-sgmii-interface

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: DP83TC811R-Q1DP83TC811S-Q1

团队、

我的客户有一个基于 TMS570LC4357的开发。

他们有以下问题、

该模块应具有一个可选接口100BASE-T1。 TI 提供2个模块:DP83TC811R-Q1和 DP83TC811S-Q1。

除了 DP83TC811S-Q1上的 SGMII 接口外、这两个元件在技术上是否相同?
供货情况和价格是否有差异?
您能给我一个建议、这两个组件中的哪一个更好地规划/使用?

谢谢、

尼德胡