This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:TPS65381A-Q1与 Hercules 连接

Guru**** 2908910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/698012/tms570ls3134-tps65381a-q1-connection-with-hercules

器件型号:TMS570LS3134

您好!

TPS65381 NRES 引脚应直接连接到 Hercules nPORRST 引脚。

根据数据表、NRES 引脚在内部上拉电阻为~4.5k Ω。
nPORRST 引脚在内部下拉100uA。
因此、由于平衡这些拉电流、信号状态约为3V。

Hercules VIH 为最大值 2V、因此应该没有问题、但我的客户希望确认这些引脚的设计原因。

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kot、

    nPORRST 没有 VIH。

    当 VCCIO>2.5V 时,nPORRST 的 VIL 为0.2*VCCIO。 例如、如果 VCCIO=3.3V、则 VIL 为0.66V。
    当 VCCIO<2.5V 时、nPORRST 的 VIL 为0.5V

    当输入电压大于 VIL 时、PORRST 被释放或置为无效。