This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:在整个启动过程中保留变量值

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697837/tms570ls0714-preserving-variable-value-throughout-startup

器件型号:TMS570LS0714

我想跟踪在启动时执行的所有内置自检的结果、但 所有变量在存储器初始化期间都会被擦除。 我是否有办法存储这些值供以后访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lana、

    初始化之前所选存储器的内容将完全丢失。 如果需要、用户软件必须进行数据备份。

    1.将数据复制到不需要初始化或测试的其它 RAM 区域。 例如、MibSPI RAM 或 CAN RAM
    2.您可以将数据写入闪存或 EEPROM