This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224 ETM 跟踪支持

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697841/tms570ls1224-tms570ls1224-etm-trace-support

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

大家好、

TMS570LS1224是否支持 ETM 跟踪?记录跟踪需要哪些工具?

此致

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    TMS570LS1224不支持 ETM 跟踪端口。 您可以使用 TMS570LS3137通过 ETM 跟踪端口跟踪应用。 请注意、LS3137不包括 LS1224上提供的所有 IP、因此您必须小心/注意、以免看到意外中止。

    应用手册解释了 LS3137和 LS1227 (超集)微控制器之间的差异。 您可以在此处找到它:
    www.ti.com/.../SPNA144

    对于跟踪分析工具、您可以考虑使用 XDS560 v2 ProTrace 接收器和调试探针。 请参阅 www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE。

    还有一款 Lauterbach 提供的跟踪分析工具、支持 TMS570LS31xx MCU。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    谢谢 Thnaks 提供的信息!

    此致、
    Jens