This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1292NCPDT:当偶数挂起未被使用时、事件后计数是否有任何限制?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697674/rtos-tm4c1292ncpdt-is-there-any-limitation-in-event-post-count-when-even-pend-is-not-used

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如果任务持续发布事件、而事件挂起任务未执行一段时间、会发生什么情况? 如果事件挂起任务未用于 while、TI RTOS 中是否有任何事件发布限制? 偶数挂起任务是否可以在稍后阶段恢复并继续使用先前的、即最后一次事件发布?

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balla、

    TI.BIOS.KNL.Events 是二进制文件。 因此、您可以根据需要和如果需要发布任意次数
    1、该事件上有一个任务挂起、它将准备就绪、然后在它是最高优先级线程时运行。
    2.没有任何待处理的内容,它将保持信号。 然后、如果一个任务在其上调用挂起、它将不会阻止(并清除二进制发布)。

    Todd