This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EnableInterrupts 不能 n't work (错误:L6218E:未定义符号 EnableInterrupts (引用自 fm.o))

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697160/ek-tm4c123gxl-enableinterrupts-doesn-t-work-error-l6218e-undefined-symbol-enableinterrupts-referred-from-fm-o

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123TM4C123GH6PM

大家好:)

我想在 tm4c123板的 Flash 存储器中写入和读取数据

我使用了此 valvano 代码:  

// FlashProgram.c
//在 LM4F120/TM4C123上运行
//提供用于初始化闪存存储器、将
// 32位数据写入闪存、将一组32位数据写入闪存、
//以及擦除1KB 块的函数。
// Daniel Valvano
// 2014年10月21日

//此示例随书
一起提供:"嵌入式系统:与 Arm Cortex M 微控制器的实时交互"、
ISBN:978-1463590154、Jonathan Valvano、版权所有(c) 2014
"嵌入式系统:用于 ARM Cortex-M 微控制器的实时操作系统"、
ISBN: 978-1466468863、Jonathan Valvano、版权所有(c) 2014

版权所有(Jonathan W. Valvano、valvano@mail.utexas.edu)
您可以使用、编辑、运行或分发此文件
只要上述版权声明仍然存在
、此软件就"按原样"提供。 本

软件不适用任何明示、暗示或法定的保证、包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示保证。
在任何情况
下、对于任何原因造成的特殊、偶然或必然损害、VALVANO 概不负责。
有关我的课程、我的研究和我的书籍的更多信息、请参阅
users.ece.utexas.edu/.../
*

/#include 
#include "FlashProgram.h"

#define FLASH_FMA_R (*((volatile uint32_t *) 0x400FD000)
#define FLASH_FMA_OFFSET_MAX 0x0003FFFF //地址偏移最大
值#define FLASH_FMD_R (*((volatile uint32_t *) 0x400FD004)
#define FLASH_FMC_R (*((volatile uint32_t *) 0x400FD008)
#define FLASH_FMC_WRKEY 0xA4420000 //闪存写入密钥(FLASH_BOOTCFG_R SET 的 KEY 位)
#define FLASH_FMC_WRCKEY2 0x71D50000 //闪存写入密钥(FLASH_BOOTCFG_R 的 KEY 位被清除)
#define FLASH_FMC_MERASE 0x00000004 //整体擦除闪存
存储器#define FLASH_FMC_ERASE 0x00000002 //擦除闪存存储器#define
FLASH_FMC_WRITE 页 0x00000001 //将一个字写入闪存
#define FLASH_FMC2_R (*((volatile uint32_t *) 0x400FD020)
#define FLASH_FMC2_WRBUF 0x00000001 //缓冲闪存写入
#define FLASH_FWBW_R (*((volatile UINT32_t *) 0x400FD100)
#define FLASH_BOOTCFG_R (*((volatile UINT32_t *) 0x400FE1D0)
)#define FLASH_BOOTCFG_KEY 0x00000010 //键选择

void DisableInterrupts (void);//禁用中断
void EnableInterrupts (void);//启用中断
long StartCrisical (void);//前面的 I 位,禁用中断
void EndCrisical (long SR);//将 I 位恢复为先前的值
void WaitForInterrupt (void); //低功耗模式

//检查地址偏移对于写入操作是否有效
//写入地址必须是4字节对齐且在范围
内静态 int WriteAddrValid (uint32_t addr){
//检查地址偏移是否适用于写入
//必须是4字节对齐
返回((((addr % 4)=0)&& (Addr <= FLASH_FMA_OFFSET_MAX));
}
//检查地址偏移量是否对批量写入操作有效
//批量写入地址必须是32字(128字节)对齐并且在范围
内静态 int MassWriteAddrValid (uint32_t addr){
//检查地址偏移量是否对批量写入有效
//必须是32字(
128字节)(ADDR)(128) = 0)&&(addr <= FLASH_FMA_OFFSET_MAX);
}
//检查地址偏移对于擦除操作是否有效
//擦除地址必须是1KB 对齐且在范围
内静态 int EraseAddrValid (uint32_t addr){
//检查地址偏移是否适用于擦除
//必须是1KB 对齐
返回((((addr % 1024)=0)&&(addr <= FLASH_FMA_OFFSET)});
}MAX}

//------ Flash_Init ------------
//此函数对于
LM3S811
//微控制器上的闪存存储器的写入和擦除操作至关重要。 但较新的处理器的工作方式略有
不同//对于 TM4C123、
闪存和 EEPROM 存储器的时序参数//
与 PLL 一起配置。 这个函数原型被保留为
//尝试使
之更容易在// LM3S811、TM4C123和 TM4C1294之间重复使用程序代码。
//输入:systemClockFreqMHz 系统时钟频率(单位为 MHz)
//输出:none
void Flash_Init (uint8_t systemClockFreqMHz){
//不执行任何操作;在 PLL_Init()中配置的闪存和 EEPROM 存储器
//如果处理器正在闪存存储器中执行代码,
//假设所有内容都已正确配置
}---

Flash_Write ------------
//将32位数据写入闪存的给定地址。
//输入:Addr 4字节对齐的要写入的闪存存储器地址
// 数据32位数据
//输出:'NOERROR'(如果成功),'ERROR'(如果失败)(在 FlashProgram.h 中定义)
//注意:在写入
int Flash_Write (uint32_t addr,uint32_t data)时禁用中断{
uint32_t flashkey;
if (WriteAddrValid (addr))){
DisableInterrupts(); //可以是可选步骤
//等待硬件空闲
while (flash_FMC_R&(flash_FMC_write|flash_FMC_ERASE|flash_FMC_MERASE)){
//稍后执行:如果时间过长,则返回错误
//请记住重新启用中断
};
FLASH_FMD_R =数据;
FLASH_FMA_R = addr;
if (flash_BOOTCFG_R&flash_BOOTCFG_KEY){ //默认情况下,键为0xA442
闪存密钥= FLASH_FMC_WRKEY;
} 否则{ //否则,键为0x71D5
闪存密钥= FLASH_FMC_WRKEY2;
}
FLASH_FMC_R =(闪存键|FLASH_FMC_WRITE); //开始写入
while (flash_FMC_R&flash_FMC_write){
//稍后执行:如果时间过长,则返回错误
//请记住重新启用中断
}; //等待完成(~3到4 μ s)
EnableInterrupts();
返回 NOERROR;
}
返回错误;
}

//----- Flash_WriteArray ----------
//从给定地址开始将一组32位数据写入闪存。
//输入:指向32位数据数组的源指针
// ADDR 4字节对齐的闪存存储器地址、用于开始写入
// 32位写入的计数//
输出:成功写入的次数;返回值=如果完全成功则计数
//注意:在80MHz 时,需要678微秒才能写入10个字
//注意:在写入
int Flash_WriteArray 时禁用中断(uint32_t *源、uint32_t addr、uint16_t count){
uint16_enfulls = 0;
while (((successfullWrites < count)&&(Flash_Write (addr + 4* successfullWrites、source[successfullWrites])=NOERROR)){
成功写入=成功写入+ 1;
}
返回成功写入;
}

//--- Flash_FastWrite ----------
//从给定地址开始将一组32位数据写入闪存。
//这是 Flash_WriteArray()的两倍,但地址必须
//对齐128字节,并且计数必须<= 32。
//输入:指向32位数据数组的源指针
// ADDR 128字节对齐的闪存存储器地址、用于开始写入
// 32位写入的计数数量(<=32)
//输出:成功写入的数量;返回值=完全成功时计数
//注意:在80MHz 时、写入10个字需要335uec
//注意:在写入
int Flash_FastWrite 时禁用中断(uint32_t * source、uint32_t addr、uint16_t){uint32_t flasht key}计数
;
uint32_t volatile * flash_FWBn_R =(uint32_t volatile*) 0x400FD100;
int 写入= 0;
if (MassWriteAddrValid (addr))}{
DisableInterrupts(); //可以是可选步骤
while (flash_FMC2_R&flash_FMC2_WRBUF){ //等待硬件空闲
//稍后执行:如果时间过长,则返回错误
//请记住重新启用中断
};
while ((写入< 32)&&(写入< count)){
FLASH_FWBn_R[写入]=源[写入];
写入=写入+ 1;
}
FLASH_FMA_R = addr;
if (flash_BOOTCFG_R&flash_BOOTCFG_KEY){ //默认情况下,键为0xA442
闪存密钥= FLASH_FMC_WRKEY;
} 否则{ //否则,键为0x71D5
闪存密钥= FLASH_FMC_WRKEY2;
}
FLASH_FMC2_R =(闪存键|FLASH_FMC2_WRBUF); //开始写入
while (flash_FMC2_R&flash_FMC2_WRBUF){
//稍后执行:如果时间过长,则返回错误
//请记住重新启用中断
}; //等待完成(~3到4 μ s)
EnableInterrupts();
}
返回写入;
}//-------

Flash_Erase ------------
//擦除1KB 的闪存块。
//输入:Addr 1KB 对齐的闪存存储器地址擦除
//输出:'NOERROR'如果成功,'ERROR'如果失败(在 FlashProgram.h 中定义)
//注意:在擦除
int Flash_Erase (uint32_t addr)时禁用中断{
uint32_t flashkey;
if (EraseAddrValid (addr)){
DisableInterrupts(); //可以是可选步骤
//等待硬件空闲
while (flash_FMC_R&(flash_FMC_write|flash_FMC_ERASE|flash_FMC_MERASE)){
//稍后执行:如果时间过长,则返回错误
//请记住重新启用中断
};
FLASH_FMA_R = addr;
if (flash_BOOTCFG_R&flash_BOOTCFG_KEY){ //默认情况下,键为0xA442
闪存密钥= FLASH_FMC_WRKEY;
} 否则{ //否则,键为0x71D5
闪存密钥= FLASH_FMC_WRKEY2;
}
FLASH_FMC_R =(闪存键|FLASH_FMC_ERASE); //开始擦除1KB 块
while (flash_FMC_R&flash_FMC_erase){
//稍后执行:如果时间过长,则返回错误
//请记住重新启用中断
}; //等待完成(~3到4 μ s)
EnableInterrupts();
返回 NOERROR;
}
返回错误;
} 

秘书长的报告


但是
EnableInterrupts();和 DisableInterrupts();函数会显示此错误消息: 
..\Flash.AXF:错误:L6218E:未定义符号 DisableInterrupts (引用自 fm.o)。
..\Flash.AXF:错误:L6218E:未定义符号 EnableInterrupts (引用自 fm.o)。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误是您缺少这两个函数。 您是否从该链接导入了示例?
    users.ece.utexas.edu/.../Flash_4C123.zip
    如果使用 Code Composer Studio、两个函数都位于文件"tm4c123gh6m_startup_ccs.c"中。 在其他开发系统中、您可能需要使用"startup.s"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢