This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:将 Launch XL-TMS 57004与 Kentec QVGA Display BoosterPack 相连

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696451/launchxl-tms57004-connecting-launch-xl--tms-57004-with-kentec-qvga-display-boosterpack

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004

尊敬的所有人:

是否可以将 TMS 57004 LaunchPad 连接到 Kentec QVGA Display BoosterPack。如果是、连接将如何?

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、

    什么是 Kentec QVGA 显示屏 BoosterPack? 显示器件是否支持 SPI 或 EMIF 接口? Hercules MCU 没有专用的 LCD 显示接口。

    请提供有关 booserpack 的更多信息。