This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何清除 LCD (BOOSTXL-K350QVG-S1 QVGA 显示 BoosterPack)

Guru**** 2478885 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695992/ek-tm4c1294xl-how-to-clear-the-lcd-boostxl-k350qvg-s1-qvga-display-boosterpack

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-K350QVG-S1

我使用 的是 BOOSTXL-K350QVG-S1 QVGA 显示 BoosterPack 和 TM4C -1294XL。

尝试定期更新变量时、变量的顶部会被覆盖。 有人能告诉我如何解决这个问题吗?

此致、

Silpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 TivaWare 随附的图形库"grlib.lib"? 创建"CanvasWidget "时、将属性设置为 canvas_style_fill | canvas_style_text
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在使用 grlib.lib。

    我希望定期清除屏幕并更新它。

    我正在调用 extern void WidgetRemove(TWidget *psWidget)函数来清除当前屏幕,但屏幕不会清除。

    此致、
    Silpa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者是否有任何方法可以重置/清除整个显示屏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除小部件不会自动删除屏幕上先前显示的任何内容。 删除小部件后、您可以通过调用重新喷漆:

    WidgetPaint (widget_root);
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我尝试添加 WidgetPaint (widget_root);

    但它仍不会清除屏幕。

    我将在下面附上我的项目的代码。 请帮助解决此问题。

    e2e.ti.com/.../grlib_5F00_demo1.zip

    此致、

    Silpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    请帮助解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许、"c:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\hello_widget"中的示例会对您有所帮助。