This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 PIN 连接

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696666/about-pin-connection

你(们)好

我对 ADC、AD1EVT 引脚有一个问题:-

 

我们使用的是 TMS5700714APZQQ1控制器、因为我们有了 AD1EVT、我们可以使该引脚保持断开状态、这样会产生任何影响。

 

您能尽快分享这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个通用 I/O 引脚、如果不在应用中使用、则可以保持未连接状态。 ADC 配置需要确保该引脚上的事件不会触发转换组、因为在这种情况下、噪声耦合可能会触发不必要的转换。