This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用 SPI 发送数据

Guru**** 2614485 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695608/ccs-tm4c123gh6pm-sending-data-using-spi

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 TM4C123GH6PM 开发。 我已将一个板配置为主板、将另一个板配置为从板。 我正在尝试从主设备向从设备发送数据。 但从器件中未正确接收到数据。

此致、

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的主代码

    //spi_master.c

    /**
    * main.c
    *
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include "tm4c123gh6pm .h"
    void uart0_init ()//UART 0

    SYSCTL_RCGCUART_R |=0x00000001;
    SYSCTL_RCGCGPIO_R |=0x00000001;
    GPIO_PORta_lock_R |=0x4C4F434B;
    GPIO_PORta_CR_R |=0x00000003;
    GPIO_Porta_DEN_R |=0x00000003;
    GPIO_PORta_AFSEL_R |=0x00000003;
    GPIO_Porta_PCTL_R |=0x00000011;
    UART0_CTL_R &=~0x00000001;
    UART0_IBRD_R =104;
    UART0_FBRD_R=11;
    UART0_LCRH_R |=0x00000060;
    UART0_CC_R |=0x00000000;
    UART0_CTL_R |=0x00000301;

    void U0_send (无符号字符*p)

    while (* p)

    while (((UART0_FR_R 和0x20)!= 0);
    UART0_DR_R=*p++;


    空延迟(unsigned int x)

    unsigned int i、j;
    for (i=0;<x;i++))

    对于(j=0;<x;j++)



    void SPI_init()

    //时钟配置
    SYSCTL_RCGCSSI_R |=0x00000001;
    SYSCTL_RCGCGPIO_R|=0x00000001;

    // GPIO 配置

    GPIO_Porta_AFSEL_R|=0x0000003C;
    GPIO_Porta_PCTL_R |=0x00222200;
    GPIO_Porta_DEN_R |=0x0000003C;
    GPIO_PORta_PUR_R |=0x0000003C;
    GPIO_Porta_DR8R_R |=0x0000003C;

    /SSI 配置
    SSI0_CR1_R &=~0x00000002;//1.
    SSI0_CR1_R |=0x00000000;//2.
    SSI0_CC_R |=0x00000000;//3.
    SSI0_CPSR_R |=0x00000002;//4。
    SSI0_CR0_R |=0x000007C7;//5.
    SSI0_CR1_R |=0x00000002;//6.

    空缓冲区(无符号字符 k)

    while ((SSI0_SR_R &0x00000001)=0);//Tx FIF0不为空
    SSI0_DR_R =k;

    void send_Byte (unsigned char * ptr)

    while (* ptr)

    Buffer(*PTR++);


    int main()

    uart0_init();
    延迟(2000年);
    U0_SEND ("UART master initialized\r\n");
    spi_init();
    while (1)

    SEND_BYTE ("k");
    延迟(1000);
    U0_SEND ("sucess\r\n");

    //这是我的从代码

    /**
    * main.c
    *
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include "tm4c123gh6pm .h"
    unsigned char d;
    void SPI_init()

    //时钟配置
    SYSCTL_RCGCSSI_R |=0x00000001;
    SYSCTL_RCGCGPIO_R|=0x00000001;

    // GPIO 配置

    GPIO_Porta_AFSEL_R|=0x0000003C;
    GPIO_Porta_PCTL_R |=0x00222200;
    GPIO_Porta_DEN_R |=0x0000003C;
    GPIO_PORta_PUR_R |=0x0000003C;
    GPIO_Porta_DR8R_R |=0x0000003C;

    /SSI 配置
    SSI0_CR1_R &=~0x00000002;//1.
    SSI0_CR1_R |=0x00000000;//2.
    SSI0_CC_R |=0x00000000;//3.
    SSI0_CPSR_R |=0x00000002;//4。
    SSI0_CR0_R |=0x000007C7;//5.
    SSI0_CR1_R |=0x00000006;//6。

    void uart0_init ()//UART 0

    SYSCTL_RCGCUART_R |=0x00000001;
    SYSCTL_RCGCGPIO_R |=0x00000001;
    GPIO_PORta_lock_R |=0x4C4F434B;
    GPIO_PORta_CR_R |=0x00000003;
    GPIO_Porta_DEN_R |=0x00000003;
    GPIO_PORta_AFSEL_R |=0x00000003;
    GPIO_Porta_PCTL_R |=0x00000011;
    UART0_CTL_R &=~0x00000001;
    UART0_IBRD_R =104;
    UART0_FBRD_R=11;
    UART0_LCRH_R |=0x00000060;
    UART0_CC_R |=0x00000000;
    UART0_CTL_R |=0x00000301;

    char SPI_recv()

    while (((SSI0_SR_R & 0x00000004)==0);// Rx 不为空
    返回 SSI0_DR_R;

    void U0_send (无符号字符*p)

    while (* p)

    while (((UART0_FR_R 和0x20)!= 0);
    UART0_DR_R=*p++;

    空延迟(unsigned int x)

    unsigned int i、j;
    for (i=0;<x;i++))

    对于(j=0;<x;j++)



    int main (空)

    spi_init();
    延迟(1000);
    uart0_init();
    延迟(1000);
    U0_SEND ("UART slave new initialized\r\n");
    while (1)

    d=SPI_recv();
    延迟(1000);
    U0_SEND (d);
    延迟(1000);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请参阅以下主题中的#4。
    e2e.ti.com/.../695568

    我建议您使用示波器来捕获 SPI 波形、以确定问题是主器件还是从器件。 主器件需要在从器件使用 MISO 发送其数据时生成 SPI 时钟和 MOSI 信号。 如果您在 SPICLK 和 MOSI 上看到正确的信号、则主器件可能正常。 您可以将隔离调试发送到从器件。 确保您的从器件具有匹配的波特率、时钟极性和相位、以便正常工作。 检查 DR 寄存器和状态寄存器、查看它们是否正在接收任何数据并设置任何标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    在我的从器件代码中、我已按如下方式更改 SPI 接收函数、之后、我能够接收来自主器件的数据。


    uint16_t SPI_recv ()

    while (((SSI0_SR_R & 0x00000004)=0);
    返回((uint16_t)(SSI0_DR_R 和0xFF);


    此致、
    Siva