This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:在 SSI 从机模式下启用接收中断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696003/ek-tm4c1294xl-enabling-receive-interrupt-in-ssi-slave-mode

器件型号:EK-TM4C1294XL

尊敬的所有人:

我将 TMS -57004用作 SSI 主设备、将 TM4C1294 XL 用作 SSI 从设备。 当主器件开始向从器件发送数据时、我想生成一个中断。 我该怎么做?

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要清零、您想在 SSI 传输开始时在 TM4C1294中产生中断? 通常、只有在传输完成时才会产生中断。 您是否正在使用来自 TMS570LS04xx 的 CS 信号? 您可以将该信号绑定到 TM4C1294上的 GPIO 端口、并使用它生成 GPIO 中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    TM4C1294在 SSI 传输时自动产生中断、或者我们需要启用中断。

    如果我们需要启用、那么您能否共享一些与此相关的示例代码?

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用的是 TMS57004中的 CS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SSI 中断必须使能。 我将看到我是否可以为您编写一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、下面是一个将 SSI2用作主器件、将 SSI3用作从器件的示例项目。 从器件由中断驱动。 主器件发送一个最多64字节的字符串。 从器件接收字符串并将其存储在缓冲区中。 当它接收到终止字符串的 NULL 时、它禁用自己的中断并设置一个标志。 从随附的.zip 文件中将工程导入 CCS。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/SPI_5F00_master_2D00_Slave_2D00_Interrupt.zip