This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SW-EK-TM4C129EXL:TI-RTOS 静态驱动器配置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696268/rtos-sw-ek-tm4c129exl-ti-rtos-static-driver-configuration

器件型号:SW-EK-TM4C129EXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

           

             我正在使用 EK-TM4C129EXL 与 TI-RTOS 合作。 我想使用 GUI XGCONF 静态配置驱动程序。 TI-RTOS 版本的 CCS 不支持驱动程序的静态配置。 如果无法使用 TI-RTOS 版本 2_16_00_08上的 GUI 对驱动器进行静态配置。 我是否必须使用 API 来配置计时器、SPI 等驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    TI-RTOS 驱动程序的静态配置实际上只引入了 TI-RTOS 驱动程序库、并且允许您使用已检测或未检测的库。 驱动程序的"实际"配置(例如要使用的引脚)在"板"文件(例如 EK_TM4C129EXL.c)中完成。

    要在2_16版本中引入 TI-RTOS 驱动程序、只需使用即可
    var driversConfig =.cfg 中的 xdc.useModule('ti.drivers.Config');。

    您仍然可以选择已检测或未检测过的过孔
    driversConfig.libType = driversConfig.LibType_NonInstrumented;
    //driversConfig.libType = driversConfig.LibType_Instrumented;

    Todd