This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:插接连接器 P/N 和#39;s

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696142/tmdsemu110-u-mating-connector-p-n-s

器件型号:TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件:CC2650TMS320F28377D

要连接 XDS110、需要在电路板上放置什么连接器? 数据表很模糊、Wiki 未指定是否在调试器、配合或连接电缆上显示连接器。 此问题的上一个帖子未得到解答(尽管它现在已锁定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    在我们的电路板上、我们使用 p/n 3221-10-0300-00、这是 SMD 版本。 这通常在 DigiKey 上提供。

    有一个"更好"的、更紧凑的、但我们所看到的每一个地方都要贵得多。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看以下参考文献:
    software-dl.ti.com/.../emu_jtag_connectors.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    这是一个10针连接器... 您是否使用 Cortex-M 10引脚的适配器? 如果是这样、那个不会产生我需要的 TRSTn 信号。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rafael。 这与 Wiki 上的内容类似、但增加了有关电缆和目标连接器的有用信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我很高兴这对我有所帮助。 我之前发送的页面是主动维护的页面。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们不使用适配器... 我们使用该连接器作为在电路板中对 TM4C 目标进行编程/调试的标准。

    RST 行是引脚的一部分、我不确定它是否与您所指的名称相同... 此处提供了我们的原理图和图像:

    通过这种安排、可以使用 XDS110作为调试探针-此外、还可以使用较旧的 XDS100或商业 Pod (如 XDS200)。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的引脚与 XDS110附带的10引脚适配器不匹配、因此我仍然不知道如何进行连接。 这不是图片中的 XDS110、因此我们可能讨论的是不同的内容。 另一方面、文档有点欠缺、可能我只是缺少一些内容。 在任何情况下、上述 Rafael 发布的链接都具有我要查找的连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、
    现在、这更加令人困惑...
    我图片上的红色板是现成的 CC2650 Launchpad。 它的上部有一个"免费的" XDS110。 在需要对电路板进行编程或调试时、我们使用 Launchpad 的情况并不少见: 我们只需移除连接到电路板下部 CC2650目标 MCU 的电源跳线-该"红色"变为 USB XDS110、即可与 Code Composer 配合使用。
    我们原理图中的引脚与 TI Launchpad 上的引脚分配完全相同(图像上的灰色扁平电缆为1:1)。
    不确定这是否能帮助您的特定应用程序,但让我们的同事开发固件、对我们的板进行编程是一种简单而经济的方法。 并执行所有不需要额外快速或专业 JTAG 访问(如 XDS560或 JLinks)的常见任务(包括断点、50Hz 变量更新、存储器访问和其他功能)...
    此致
    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、有道理。 遗憾的是、实际的 XDS110有一个不同的连接器(20引脚)和一组适配器(包括10引脚、但不包括那个)。
    谢谢、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我刚刚深入探讨了这个问题。 我在本文档中查看了 TI 的"实际"XDS110手册:

    www.ti.com/.../sprui94.pdf

    结论:

    -是的、根据文档条目4.1.2上的 CM10列、上面显示的引脚与 XDS110映射相匹配

    -要使用我在第一次答复中显示的板连接器,您将使用的适配器(XDS110封装上的原稿)是下图中间的适配器。

    例如、使用 XDS200时、情况完全相同、如下一张图片所示(与我今天早上发送的第一张图片相同的目标板)。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、
    这现在是有道理的,我同意。 我被引脚3抛出、引脚3在 XDS110上显示为 GND、但在您的原理图中 EXTDEBUG_(现在我认为这是合理的)。 虽然我更喜欢使用较小的10引脚连接器、但我很确定我需要访问 TRSTn 信号。 我的目标是 TMS320F28377D。
    谢谢、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢您的反馈。 现在确实一切都很清楚! 另一天,又一课
    如果您确实定制了适配器、您可能仍然能够在电路板上使用较小的10引脚接头-请注意、原理图上的免费 PIN#7可路由到 TestResetNot 信号...
    但这只是一个盲目的建议、因为我在 TMS320x 上真的没有经验、无法确定不需要其他信号...
    此致
    布鲁诺