This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:I2C + UDMA

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696324/ek-tm4c123gxl-i2c-udma

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

TM4C123是否能够在 I2C 上实现 DMA? 我在文档中找不到它、但我确实看到了 I2C_MASTER_INT_TX_DMA_DONE 和 I2C_MASTER_INT_RX_DMA_DONE、并且在 i2c.h 中看到从器件也是如此

此致、

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、TM4C123器件没有为 I2C 外设分配 uDMA 通道。 TM4C129器件确实如此。 i2c.h 文件适用于这两个系列、I2C_MASTER_INT_TX_DMA_DONE 和 I2C_MASTER_INT_RX_DMA_DONE 定义仅适用于 TM4C129器件。