This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM Flash Programmer Available interfaces on Windows 10下的 USB 接口选择出现问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695953/problem-with-usb-interface-selection-under-the-lm-flash-programmer-available-interfaces-on-windows-10

您好!

我已经在我的 Windows 10 PC 上安装了 LM Flash Programmer -1613、我需要知道需要安装的软件及其版本的完整列表

在"Interface"菜单列表中获取 USB DFU 选项。

目前、我只安装了 LM 闪存编程器。

此致

Poonam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poonam、您好!

    您需要确保为您的器件安装最新的 TivaWare USB 驱动程序。 通常必须通过将 Windows 设备管理器引导至正确的文件文件夹来手动完成此操作。 software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip

    此外、您可能需要在兼容模式下运行 LM Flash Programmer for Windows 7、如您链接的相关线程的最后一篇文章中所述。

    最后、应确保 TM4C 器件的闪存已擦除、以便 LM 闪存编程器可以将其正确视为 DFU 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。 它成功地工作了。