This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1115:TMS570引脚上的短路

Guru**** 2912100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696214/tms570ls1115-short-circuit-on-tms570-pins

器件型号:TMS570LS1115

团队、

我的客户报告了一个问题、即在其产品运行时570已损坏、他们发现了10个以上的问题、并将一个问题发送给我们进行 FA、根据 FA 报告、引脚2,3,4和 VCCIO 短接至 VSS、实际上引脚2、3、 4未使用、这些引脚上没有连接、VCCIO 连接到 TPS65381 3.3V 输出(VDD3/5),且 TPS65381电路是设计参考设计、如果它们移除了烧毁的570并更换了新的570、则一切都将正常工作。

问题发生在他们的最终客户、  客户在实验室中进行了大量测试、但未发现此问题发生、我们是否有任何建议帮助客户进行分析、以确定为什么570被烧坏。

强张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很好、

    在器件损坏之前、此电路板是否工作良好? 我们需要了解他们的应用环境和工作条件。 嘿、可以分享他们的原理图和电路板布局吗?