This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294K 以太网

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/696098/ek-tm4c1294xl-tm4c1294k-ethernet

器件型号:EK-TM4C1294XL

       EK-TM4C1294XL REV D 页上、U13-1和 U13-8短接、(U13) 2和7、3和6、4和5也短接、它有效地绕过 U13 (SLVU2.8-4)。 是否要删除 U13? 为了获得最佳结果、我应该遵循 SLVU2.8-4中的应用手册还是遵循 EK-1294XL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Launchpad 用户指南第4页上的原理图 与 SLVU2.8-4的布局指南一致。 ESD 保护位于 TX+和 TX-或 RX+和 RX-之间。 SLVU2.8-4的建议布局显示了在封装下方穿过的 PCB 布线。

    在原理图中、为清晰起见、符号周围绘制了相同的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢