This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:版本04.06.00

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695865/halcogen-version-04-06-00

器件型号:HALCOGEN

我已开始执行一个现有项目。 当我打开最近安装的 Hacogen 应用程序并打开项目文件时。 直到我单击任何选项卡以查看数据、所有操作都正常。

应用程序崩溃,我收到 Windows 错误消息:Smothingwo wrong,Windows 正在关闭 Halcogen

我不想更新 Halcogen、以防我不知道的文件发生更改。

我的目标是 Hercules 处理器 -'RM57L843BZWTT

我正在运行 Windows 10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    您的项目是否由同一版本 HALCoGen (4.06)创建? 碰撞是否影响您现有的 HAlCoGen 项目? 您是否能够使用 HALCoGen V4.06打开项目并立即读取模块的设置?

    它可能是由窗口10中的内存错误引起的。