This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:无法访问 RTSC Pedia

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695731/rtos-tm4c129encpdt-rtsc-pedia-not-accessible

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的女士或先生:

我一直在尝试打开 RTSC Pedia 页面 rtsc.eclipse.org/.../RTSC-Pedia:About

不可访问。 有人可以小心让它再次运行吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTSC 页面中的信息:
    "临时替换为 104.154.111.176/.../Main_Page、很快将成为 rtsc.eclipse.org。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴看到这个问题得到解决。

    Todd