This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:在 Fatfs 操作中打开一个具有变量名称的文件

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695980/compiler-tm4c1294ncpdt-open-a-file-with-variable-name-in-fatfs-operation

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我为数据记录器项目使用 Tiva C 1294 Launchpad 和 SD 卡。 我的 SD 卡操作的一般概述如下:

iFResult = f_mount (0、&g_sFatFs);
if (iFResult!= FR_OK)
{
// UARTprintf ("f_mount 错误:%s\n"、StringFromFResult (iFResult));
return (1);
}
iFResult = f_open (&g_file_txt、"create" 

我要尝试的是将"a.txt"更改为动态文件名、可以在运行时进行更改。

问题 f_open 仅接受"const TCHAR"数据类型、这是如何实现的?

我希望根据时间添加的每天的文件名示例:May1st.csv、 May2st.csv 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看在 sd_card.c (C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\sd_card)中完成的实现。 字符串"g_pcTmpBuf"在第99行中声明。

    静态 char g_pctmpBuf[path_BUF_size];
    

    在第1274行中调用了 f_open。

    //
    //最后,附加文件名以生成完全指定的文件。
    //
    strcat (g_pcTmpBuf、argv[1]);
    
    //
    //打开文件进行读取。
    //
    iFResult = f_open (&g_sFileObject、g_pcTmpBuf、fa_read);
    

    指针是常量的、而不是指向的字符串中的字符。