Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
无法将程序启动到负载开发板中。
错误如下:
CortexR5:GEL 输出: 闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR5:初始化闪存编程时出错:目标无法读取0xFFFFFFF0
CortexR5:加载程序:程序的一个或多个部分落在一个不可写的存储器区域中。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
CortexR5:文件加载程序:验证失败:地址0x00000000处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
CortexR5:GEL:文件:D:\Data_RM57\Asrtos_Start_LDW_1_08\Debug\Asrtos_Start_LDW_1_08.out:发生了数据验证错误、文件加载失败。
此错误是否可能是由于前壁配置错误造成的?
可以在另一个 Launchpad 上加载相同的程序、而不会出现任何问题。
这是电路板上的硬件问题吗?
感谢你的帮助。
Jerome