主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT
您好!
原谅我的愚蠢的疑虑、在阅读数据表后、我对单端 MOSC 模式和晶体模式感到困惑、我只需要120MHz 的系统时钟。
tm4c1294数据表的一些摘录令我感到困惑,下面我复制了它:
初始化和配置(系统控制章节):
->"如果需要单端 MOSC 模式、则 MOSC 已准备好使用。 如果需要晶振模式、
清除 PWRDN 位并等待 原始中断状态中的 MOSCPUPRIS 位被置位
(RIS),表示 MOSC 晶振模式已就绪。”
. 此处的数据表显示"清除"PWRDN 位、这与数据表中的下一个点相矛盾、如下所示:
-> 向 PLLFREQ0 和 PLLFREQ1 寄存器写入 Q、N、mint 和 MFRA 的值
配置所需的 VCO 频率设置
如何配置 PLLFREQ0寄存器?
->摘自 PLLFREQ0部分:
"当直接控制这个寄存器时、软件必须在时改变这个值
PLL 掉电"
一 断电=再次向 PWRDN 位写入1
感谢您的任何帮助。
谢谢