This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:在 TMS57004的 halcogen 中生成包含文件

Guru**** 2585535 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695466/launchxl-tms57004-generating-include-files-in-halcogen-for-tms57004

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455-Q1BQ76PL455A-Q1BQ76PL455AHALCOGEN

尊敬的所有人:

我正在使用 BQ76PL455 EVM 和 TMS-57004 Launchpad 开发 BMS。 通过编辑示例代码(bq76pl455-Q1 EVM)源文件夹中的"sys_main.c"文件、我能够读取电池的电压。

我制作了一个8节串联电池组。

在示例代码中、它们包括 gio.h、sci.h 和 rti.h.h、因此我启用了 gio、RTI 和 sci 驱动程序。  

对于 RTI、我们在 VIM 模块中启用 RTI 比较1。

对于 UART、我们设置250K 的波特率并在 VIM 模块中启用通道13。

我在示例代码中包括 pl455.h、pl455.c、datatypes.h 和 swi_util.h、但在这种情况下、我没有获得任何输出。

我将包括以下两个项目。

1. bq76PL455A-Q1示例代码1 (工作正常)

2.电池(不提供任何输出)。

请帮助解决此问题。

e2e.ti.com/.../2350.Battery.rar

e2e.ti.com/.../8510.bq76PL455A_2D00_Q1-Example-Code1.rar

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gunit、

    这两个项目之间有何差异(电池和 bq76PL455A_Q1示例)? 我快速回顾了代码、两个项目中的 sys_main.c 是相同的。 sys_vim.c 显示您不在电池项目中启用 SCI 中断(通道13)。

    这意味着没有输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复。

    在名为 battery 的项目中、包含文件由我在 halcogen 中生成、而在项目 bq76pl455A-Q1示例中、包含文件是 TI 网站中给出的示例代码。

    在名为 battery 的项目中、我们忘记在 halcogen 中生成代码时启用 SCI 中断(通道13)、因此我们创建了一个名为 battery 1的新项目、但仍然没有获得任何输出。

    我还附上了新项目"battery1"以及两个项目(bq76pl455A-Q1和 Battery1)的输出屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../7701.Battery1.rar

     bq76pl455A-Q1 项目的输出:

     battery1 项目的输出:

    此致、

    单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    我能够解决这个问题、实际上我在 UART 中配置了2个停止位、这就是从器件没有响应的原因。 但我将停止位更改为1、从器件现在正在响应。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gunit、

    非常好。