This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:清除/清除 UART FIFO

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695650/tm4c123gh6pm-flushing-clearing-uart-fifo

器件型号:TM4C123GH6PM

你好。

在上一篇文章中、有一个问题-如何清空 RX FIFO 缓冲区。

我们能否 简单而直接地回答这个简单的问题?

是否有可靠的方法来禁用 RX FIFO 缓冲器?

祝你一切顺利、

Vaidas P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    默认情况下、FIFO 在复位后被禁用。 也可以通过将 UARTLCRH 寄存器的 FEN 位清零来禁用 FIFO。 但是、禁用同时适用于 TX 和 RX FIFO。 您不能只启用其中一个。 如果您碰巧启用 FIFO 并且希望稍后禁用 FIFO、则必须按照另一帖子中的说明清空 FIFO 中的剩余数据。