This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:注释中的拼写错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695653/ccs-tm4c1294ncpdt-misspelling-in-comment

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123GEK-TM4C1294XLEK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

感谢您提供有关较新版本 TivaWare 的信息。

我已下载 SW-TM4C-2.1.4.178.exe

在文件"boot_loader/bl_emac.c"中有一个批注:

"输出当前 TFTP 传输"

我认为应该:

"我们当前的 TFTP 传输"。

祝你一切顺利、

Piotr Kasprzyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在许多文件中:
    boot_loader/bl_config.h.Tmpl
    examples/boards/dk-tm4c123g/boot_serial/bl_config.h
    examples/boards/dk-tm4c123g/boot_USB/bl_config.h
    examples/boards/dk-tm4c129x/boot_emac_flash/bl_config.h
    examples/boards/ek-lm4f232/boot_serial/bl_config.h
    示例/boards/ek-lm4f232/boot_USB/bl_config.h
    examples/boards/ek-tm4c1294xl/boot_emac_flash/bl_config.h
    examples/boards/ek-tm4c1294xl/boot_serial/bl_config.h
    examples/boards/ek-tm4c129exl/boot_serial/bl_config.h

    下面是一个文本:
    "尽管是半路"
    我认为应该:
    "零件直通"。

    祝您一切顺利、Piotr Kasprzyk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和"third_party/lwip-1.4.1/ports/Tiva-tm4c129/netif/TIVA-tm4c129.c"中的"third_party/lwip-1.4.1/ports/Tiva-tm4c129.c"
    "已建立 EEE 链接的状态标志"->
    "已建立 EEE 链路的状态标志"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、
    感谢您的反馈。 如果有任何更新的 TivaWare 版本、我将通知我们的团队包含您的反馈。