This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:JSON 库

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695477/tm4c1294ncpdt-json-libraries

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: Energia

是否有可与 TM4C1294NCPDT 配合使用的 json 库?

该应用需要通过 USB 进行 JSON 串行化。

似乎有一个与此相关的 MSP430示例:

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    快速的答案是、我们没有适用于 TM4C 的任何 JSON 库。

    然后、根据您共享的内容、与 MSP430的 JSON 功能似乎基于 Energia。 因此、鉴于我的 Energia 体验有限、我不能多说、但知道 MSP430 + Energia 可以支持 JSON、我想说 TM4C 也应该能够支持。

    此外、在查找有关此主题的信息时、我遇到了此主题、我认为它可能会为您提供一些有用的信息: e2e.ti.com/.../542452

    我建议您在 Energia 论坛上查询有关采用 TM4C 的 JSON 的信息、并再次参考 MSP430示例。 他们可能已在该社区中进一步开发了功能。

    很抱歉、我们在这方面没有更多帮助、但 JSON 兼容性只是一个以前介绍过的主题、因此不是我们在 TM4C 上添加支持的功能。