This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDT

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695253/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、我将使用 tm4c1294kcpdt。 我想使用 keil5.22来构建项目并编译项目。 我将把它下载到板上

1.如何编译工程以及在何处查找启动文档

2.新 Keil 如何基于 keil5.22构建项目,以便 tm4c1294kcpdt 芯片可以运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您的问题是关于使用 Keil IDE、我建议您访问 www2.keil.com/.../上的 Keil 链接 下载 IDE 并获取支持。 安装 IDE 后、您应该能够将已经为 Keil 构建的各种 TivaWare 示例下载到电路板上。 请参阅下面的 TivaWare 示例 /examples/boards/ek-tm4d1294gxl/. 在每个 TivaWare 示例中(即 blinky)、您都可以找到 CCS、IAR、Keil 和 GCC 的预编译工程。