This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GH6PM:TI RTOS 和 SYS/BIOS 之间的差异

Guru**** 2583365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695354/rtos-tm4c123gh6pm-difference-between-ti-rtos-and-sys-bios

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI-RTOS

您好!  
1-从我的在线搜索中,我可以说 TI RTOS 和 SYS/BIOS 之间的区别在于它们具有用于连接 Tiva C 板的驱动程序,而另一个则不是,是这样吗?
2-如果正确,哪一个没有驱动程序?
3 -这是否意味着没有驱动程序的驱动程序只能与计时器连接,我应该添加其他只能自己使用(不带计时器)的驱动程序?
4-是否有有关如何在 CCS 上安装它的教程 ?我还可以在哪里下载它?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    SYS/BIOS 是 TI-RTOS 内核(OS 部分)。 在内核之上、TI-RTOS 包含与操作系统一起构建的驱动程序(即 IPC、网络、文件系统、TivaWare 等)。 请参阅 TI-RTOS 用户指南以进行应用开发。 www.ti.com/.../spruhd4m.pdf。TI-RTOS 并不是所有外设的所有驱动程序。 您将需要添加自己的驱动程序、或者只需将本机 TivaWare 驱动程序与 TI-RTOS 一起使用即可。 例如、TI-RTOS 不支持 ADC、您需要使用 TI-RTOS 中的 TivaWare ADC 驱动程序。

    有关 TI-RTOS 培训和安装、请参阅以下链接。

    training.ti.com/ti-rtos-workshop-series-1-10-welcome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对您来说确实有很大帮助。
    我想问如何将 TI RTOS 添加到 CCS? 正如在教程中、当新项目创建 SYS BIOS 时、在项目模板中找到但我没有它。 那么如何添加它呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是另一个显示 TI-RTOS 下载的 wiki 链接。
    processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS