请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好 TI、
我正在使用值(EBEBEBEB)刷写闪存区域的某些区域。 但在闪存中也会生成 ECC 错误。
现在、我需要使用实际值读取该区域。 但我不能。 因为刷写后(例如、值为 E3EBE9)。
请帮帮我。
谢谢!!
BR、
Vigneshwar。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI、
我正在使用值(EBEBEBEB)刷写闪存区域的某些区域。 但在闪存中也会生成 ECC 错误。
现在、我需要使用实际值读取该区域。 但我不能。 因为刷写后(例如、值为 E3EBE9)。
请帮帮我。
谢谢!!
BR、
Vigneshwar。
QJ Wang、您好!
感谢您的回答。
是的。 我知道 ECC 是自动启用的、不能禁用。 我将使用256字节对 pflash 进行编程。 我将使用闪存 API 读回数据。
这是我使用的闪存 API、fapi_issueProgrammingCommand (((uint32_t *) uAddr、(uint8_t *) aubData、uwPageSizeByte、NULL_PTR、 空、Fapi_DataOnly)。
我修改了 API、fapi_issueProgrammingCommand (((uint32_t *) uAddr、(uint8_t *) aubData、uwPageSizeByte、NULL_PTR、 空、Fapi_AutoEccGeneration)。
现在它工作正常。
感谢您的支持!!
此致、
Vigneshwar。