This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:程序加载错误

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718029/rm48l952-program-load-error

器件型号:RM48L952

您好,

我使用过 TI Hercules 评估板、该评估板具有微控制器 RM48L952ZWTT BGA 封装、并且我的程序使用 CCS v7成功擦除和加载、但当我们通过 JTAG (通过 JTAG (德州仪器(TI) XDS100v2 USB 调试探针)使用微控制器 RM48L952DPGET 制作自己的评估板时 在 CCSv7中,微控制器已成功擦除,但 在启动调试会话时显示此错误:   

加载程序错误。

LE32.OUT 加载失败。

Ant 控制台窗口显示以下错误:

CortexR4:GEL 输出:闪存@地址0x0CortexR4的存储器映射设置:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x136)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.1)
CortexR4:GEL 输出:由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置
CortexR4:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2062 @ 0x136)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.1)
CortexR4:文件加载程序:无法终止闪存编程:目标无法写入0x08000000
CortexR4:GEL:文件:C:\Users\sonal.sharma1\Desktop\software backup\3aug18\Debug\RM48 HDK Reve Demo LE32.out:加载失败。

请尽快回复以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、

    您是否能够将相同的 OUT 文件加载到 TI EVM 板上的器件? 闪存中似乎有代码使器件重复进入异常状态。 请擦除整个闪存、然后再次加载程序。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、我能够在 TI EVM 板上加载相同的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电路板使用不同的 MCU 封装。 引脚多路复用设置应不同于 HDK 的设置。 QEP 封装不支持某些外设。 HDK 的输出文件可能不适用于您的电路板。