This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题与 quot;使用 TI-rtos"创建 HTTP 服务器

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/722808/problem-with-making-a-http-server-with-ti-rtos

" 使用 TI-RTOS 创建 HTTP 服务器" PowerPoint 即将结束。  但是、我的项目似乎无法与 SD 卡板配合使用。  SD 卡使用 FAT32、我已按照 PowerPoint 中的说明将两个文件加载到它上。 但是、我无法通过浏览器(也就是说、似乎没有为 SD 卡提供服务)从 SD 卡上读取 html 页面或 jpg 文件(通过 TI 连接 Launchpad 板)。 我找不到 efs_stdio.c 使用的 FAT 系统
谢谢 George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    您能否尝试开箱即用的 SD 卡示例以确认该卡是否正常工作? 文件的名称是什么? 如果它们不是8.3格式、您能否确认您重建 FatFS 以支持长文件格式。

    此外、您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否得到了解决?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在进行中。  这是一个家庭项目、因此我没有太多时间来处理它。

    谢谢 George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 我要将其标记为 Resolved。 当您遇到问题时、如果您有更多问题、只需发布回复即可重新打开。 注意:在不活动 N 周后、该线程将被锁定。 在这种情况下、只需发布一个新线程并包含指向此线程的链接。

    Todd