This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:如何手动复位 DMA 通道以恢复使用初始值的工作

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723716/ccs-tms570ls3137-how-to-manually-reset-the-dma-channel-to-resume-work-with-initial-values

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

DMA 通道配置为以下模式:
帧计数= 5
元件计数= 1
ADDMODERD =常量
ADDMODEWR = INC1
MODE - FRAME_TRANSFRA传输
读取元素大小= 16
WriteElementSize = 16
任务如下:
有必要从 SPI 兼容接口接收5个十六进制字、并将每个接收到的字发送到每个缓冲器字。 被接受的词语的位置顺序很重要。 同时、如果出现字丢失或移位、必须通过编程方式重置​​CDADDR、CSADDR、CSCOUNT 寄存器的当前值、以便以正确的顺序开始下一个字。 如何在此模式下初始化? 自动启动模式仅适用于块传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、

    很抱歉、需要很长时间才能回复。 您也可以创建具有单个帧的块。 允许您使用自动启动模式。

    此致、
    Sunil