This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L930:如何构建 libpng / zlib

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720815/rm48l930-how-to-build-libpng-zlib

器件型号:RM48L930

您好!

我需要将开源模块 libpng 添加到我的 Hercules 映像中。  libpng 调用库 zlib 进行文件压缩。  libpng 和 zlib 都可以从运行开始在 Linux PC 上轻松构建。/configure then 'make'和'make install'。  引入 zlib 和 libpng 并配置和构建这些库以便在 Code Composer Studio 中使用我的应用代码的过程是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    这些开源模块是否是为 ARM Cortex-R4F 处理器编译的? 如果是、则可以处理编译的目标文件、就像处理任何其他库文件(例如 RTS 库)一样。

    有关 包含已编译的对象库中的特定段的更多详细信息、请参阅 SPNU118 (processors.wiki.ti.com/.../ARM_Code_Generation_Users_Guides)文档。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这些是要在 Linux 上配置和运行的开源软件包。  例如,首先运行./configure,然后进行安装。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我是否正确理解您希望能够在 RM48x MCU 上运行的应用程序中使用此开源图形库? 在这种情况下、您需要首先将 Cortex-R4 MCU 定义为目标器件、从而能够使用 Code Composer Studio 将此 C 源代码编译到库中。

    此致、
    Sunil