This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:错误指示灯始终亮起

Guru**** 2590300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719125/ccs-tms570ls0432-error-led-is-always-on

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我已经为 TMS570LS0432构建了一个定制板、其中以 LaunchPad 原理图作为参考。 我所面临的问题是 、当电路板上电时、错误 LED (连接到 nERROR 引脚)始终亮起。 按下复位引脚不会对 LED 产生任何影响。 此外 、我还无法通过 JTAG 调试器上传任何代码。  

请帮助我解决此问题。

此致、

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik、

    请检查所有电源、时钟和复位连接是否正常。 nERROR 在上电复位时被复位、并且一旦 nPORRST 被释放、可被再次置为有效、具体取决于 MCU 中运行的代码。

    您是否完全能够通过 JTAG 连接到器件?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我将再次检查电源、时钟和复位信号。

    否、我无法通过 JTAG 连接。 因此、我现在还没有上传任何代码。

    -

    Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik、
    您的问题现在是否已解决? 您是否检查了 PCB 上的电源/复位/时钟信号?

    此致、
    Sunil