This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCZAD:TivaWare_C_Series-2.1.3.156

Guru**** 2592310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723953/tm4c1292nczad-tivaware_c_series-2-1-3-156

器件型号:TM4C1292NCZAD

我使用 TivaWare_C_Series-2.1.3.156构建了一个项目、但在迁移到新机器后、我丢失了该软件。

在哪里可以下载 TivaWare_C_Series-2.1.3.156?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    我向您发送了一个朋友请求。 这样,您就可以使用您的直接电子邮件地址向我发送一封私人邮件。 然后、我可以为您提供对旧版本 TivaWare 的访问权限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的反馈、因此我假设您已解决了这个问题。 如果没有、只需回复此主题或向我发送私人消息。