This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否为安全 MCU 提供 Motorware/InstaSpin FOC 支持?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724016/tms570lc4357-motorware-instaspin-foc-support-for-safety-mcus

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224

我将 TMS570LC4357用于汽车应用。

我正在研究使用同一个处理器来控制电机、目前尚未决定电机技术、因此 如果可能、我希望能够测试几种技术。
我曾经相信有一个使用 TMS570的电机驱动套件可用、但看起来已经停产。

我正在寻找一些帮助、以了解如何使用 TMS570来执行此项目、是否有人可以为我指出一个套件或多个套件、我可以将这些套件组合在一起、以便在无需更改 MCU 的情况下开发电机控制器?

此致

Keith Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    您答对了-有一个用于演示 TMS570电机控制的套件。 该套件已停产、现已替换为 launchpad + BoosterPack 组合。 您可以获取 TMS570LC4357 Launchpad 并将其组合为 BLDC 驱动器 EVM、例如 DRV3205 EVM :www.ti.com/.../drv3205evm或 DRV3245 EVM: www.ti.com/.../boostxl-drv3245aq1

    DRV EVM 随附一个基于 TMS570LS1224 Launchpad 的示例软件、该软件必须移植到 TMS570LC43x 器件。 这应该相当简单、因为这些部件在可用的外设方面是兼容的。

    此致、
    Sunil