This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357安全相关应用中的电源建议

Guru**** 2592280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/722982/tms570lc4357-power-supply-recommendation-in-safety-relevant-applications-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

由于我的应用与安全相关、并且 Vcc 数字电源的最大电流和 LBIST 或 PBIST 中的 PLL 电流为1375mA、而工作模式下的 PLL 电流为990mA、 我可以使用哪种多轨电源?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有可推荐用于此器件的特定线程、但您可以查看此线程以了解其中一种可能:
    e2e.ti.com/.../2293187

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    使用 TPS65381可以实现哪种安全级别?

    此致、