This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123BH6PM:项目属性问题

Guru**** 2907500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723136/ccs-tm4c123bh6pm-problems-with-projects-properties

器件型号:TM4C123BH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我已经忙于一个基于 ti-RTOS 的项目了一段时间、现在需要在我的笔记本电脑上设置 CCS。 我认为从 CCS6.1.1转向 CCS8.1.0是一个很好的步骤。

遗憾的是、当我打开工程属性并从调试切换到发布时、反之亦然、设置页面仍然是熵。 有人也有同样的问题吗?

此致、Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    此处提供了一张屏幕截图、这很有用。 您可以提供一个吗?

    此外、请提供您在哪个主机操作系统上运行 CCS。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、您的问题与已知问题 CCSIDE-3385有关。 要进行确认,请尝试以下解决方法:

    如果您首先从项目上下文菜单 Build Configurations->Set Active 或从项目属性->Manage Configurations->选择并设置为 Active 更改活动构建配置,则可以查看/更改设置而不会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    谢谢! 此变通办法目前似乎起作用。 我希望在下一次 CCS 更新中会有一个真正的解决方案。

    此致、Simon