This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何将 HET 引脚用作双向 GPIO?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724032/tms570ls0432-how-to-us-het-pins-as-bidirectional-gpio

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好。。。

我希望使用 HET 引脚作为双向 I/O 我正在使用 HALCoGen。 我已将 N2HET[6]配置为输出、默认值= 1、具有内部上拉电阻器的开漏。

我还没有要测试的外部芯片、但我想知道是否有任何特殊配置允许使用双向 HET 引脚? 我可以使用此配置读取该位吗?

谢谢!

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过一些实验、我能够回答我自己的问题。

    使用 HALCoGen:
    在 PINMUX 选项卡中、我将 TMS570LS0432 Launchpad 的引脚18设置为 HET_29。
    2.在 HET、引脚24-31选项卡中、我设置 HET1[29]:
    A. DOUT=1
    b. DIR =选中
    c. PDR =已选中
    d. PSL (我尝试检查和取消检查、或者为我工作)

    在我的测试代码中、我创建了一个 while (true)绝缘套并对 HET 引脚29进行了采样。 如果它从之前的值发生变化、我放置了一个断点。 当我按下 Launchpad 用户按钮时、它会点击断点。 继续运行;释放用户按钮、然后再次单击断点。 这证明 gioGetBit()返回的是引脚的实际值,而不是我尝试在该引脚上输出的值。 Ergo、该引脚是双向的。

    我希望这能帮助其他的小细节...

    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ken!

    此致、
    米罗