This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:通过 SPI 读取数据

Guru**** 2594950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723488/tms570ls3137-ep-read-data-via-spi

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!  

我需要有关编写代码的帮助。 我需要 通过 SPI 从 AD2S1210-EP 读取角度和速度。 我可以从何处获取相关信息来执行此操作?

谢谢、

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiromini、
    您可以使用 HalCoGen 查看 SPI 代码示例。 在关于对话框中、有一个示例选项。 它将为所选器件上拉示例的目录结构。

    我们没有用于连接 ADC 的特定代码。 SPI 有多个示例、使用和不使用 DMA。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我打算显示"Help"下拉菜单。

      

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢你。 示例确实发送和接收:spiSendAndGetData (spiREG2、&dataconfig1_t、16、TX_Data_Slave、RX_Data_Slave)
    如何仅接收数据、因为在我的情况下、我需要从 RDC 读取数据?

    spiSendAndGetData 和 spiTransmitAndReceiveData 之间有何区别?

    非常感谢、
    Shiromini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    SPI 通信的所有函数在"spi.c"中定义。
    SendspiAndGetData 使用中断模式启动 SPI 发送和接收数据
    SpiTransmitAndReceiveData -使用轮询方法发送和接收数据=

    此致、
    米罗