This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:除 IEC61508之外的 Hercules 和 HALCoGen 安全认证?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721371/rm48l952-hercules-and-halcogen-safety-qualifications-other-than-iec61508

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我对 Hercules 系列芯片和支持的 HALCoGen 软件进行了一些研究。 通过 Exida 看来、这些产品已经完全符合 IEC 61508标准。 遗憾的是、对于我的项目、我不需要遵循61508、而是 ASME NQA-1中更广泛的要求。 我相信61508将满足 NQA-1要求、但不会是一对一的合适。

我已经了解了 TI 提供的61508支持包、但我想问这些支持包是否会帮助我满足 NQA-1认证或提供信息让我能够跨越这两个标准。

TI 是否有关于这些产品如何或是否符合 NQA-1标准的任何信息? 16508资质认证文档是否有用、或者它是否非常具体地适用于61508标准?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    我相信 IEC 61508要求涵盖了 NQA-1的要求。 我将与 TI 的其他功能安全专家核实他们的意见。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    感谢您的回复。 您是否还收到了 TI 安全专家的任何其他反馈?

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    TI 不对 NQA-1符合性做出任何声明。 我们也没有任何有助于将 NQA-1映射到 IEC61508的配套资料。 现有文档可能会有所帮助,但您必须自行进行映射(以及映射准确的理由)。

    此致、
    Sunil