Other Parts Discussed in Thread: INA240, EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:INA240、 EK-TM4C1294XL
尝试 从接近100kHz CMRR 的 INA240输出信号获得正确的采集、 稳定时间为10us。 然而 、在 ANIx 滤波电容器上的信号捕获(下方)中、这种趋稳看起来要好得多。 如果不 通过 PWM 占空比将采样阵列结果相乘、这似乎是一项不可能完成的任务。 不同 的 NSH 值不会直接影响产生较高无符号整数的数字转换 、而相对于增加的模拟幅度、该模拟幅度不会随这些变化按比例移动采样采集点。 换言之 、采样范围绝不会以线性方式从零伏升至满量程3.1V 、并使用 采样作为 DMM 电流表轻松实现的模拟信号行为。
ADC0:15-30Mhz ADCCLK 1-2MSPS 2x 硬件取平均值。 允许 各种 模拟稳定时间的触发采样点 在 始终表示 LSB 的数字值与为实现 ADC 满量程而对 MSB 进行的线性增加之间没有任何区别。 将样本数组 值读入整数不会相对于增加模拟信号中的采集幅度进行加权。 奇数部分是其他模拟通道将 分频器的模拟峰值转换为数字 显示、并在电压范围内保持一定的采集点精度。
为什么 SAR ADC 无法正确 转换为简单非常慢的80us 信号中的峰值数字?
注意:误差 大约为1/4 LSB、Cext (峰值) 永远不 会超过1/2 LSB 蓝色线。