This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在 Code Composer Studio 中下载和添加 LM3S8962库的过程是什么。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S8962, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723862/ccs-ccstudio-what-is-the-process-to-download-and-add-lm3s8962-library-in-code-composer-studio

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:LM3S8962EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

我已经安装了 CCS、但无法为 LM3S8962控制  器添加 Stellaris 库、因为我有 LM3S8962评估板、但我不知道如何在 Code Composer Studio 中添加驱动程序库和示例。

我不熟悉 Stellaris 评估板、因此请帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham、您好!

    Stellaris 器件为 NRND、德州仪器不再提供 StellarisWare。 请开始使用 TM4C 器件和 TivaWare 进行评估。 您可能会发现 EK-TM4C123GXL LaunchPad 最靠近您的 Stellaris EVM。