Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL、Strike
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 TM4C129EXL 套件和 CCS 7.0。
我修改了 enet_lwip.c、以通过以太网发送串行数据(字符串)。 它工作正常。
我的程序从初始化 主时钟、 以太网外设、UART、GPIO、SPI 通信 启用中断和很少的 UARTprintf 语句、并进入无限 while 循环。 数据时
中断 通过以太网发送、中断发生、中断会中断无限 while 循环、并转至中断子例程、读取数据、打印数据并返回无限 while 循环。
我通过笔记本电脑的 USB 端口为电路板供电。
问题是:如果我拔下通过 USB 电缆的电源线并重新连接、程序 不会从头开始。 我甚至不知道程序控制在哪里。
但是、如果我按下复位按钮、程序从开始就会启动、并且工作正常。 我是否需要在 控制器中启用上电复位?
我觉得按复位按钮和上电复位 对 控制器有不同的影响。
谢谢你。