This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 HalCoGen 生成的自检函数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723895/tms570ls3137-about-the-self-test-functions-generated-by-halcogen

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

尊敬的 TI 专家:

我们有一位使用 TMS570LS3137设计功能安全 产品的客户、现在客户提出了几个问题:

1.加电自检

当使用 HalCoGen 时、如果我们启用安全初始化、它会生成一个 sys_selftest.c 文件、这是否意味着用户只需调用生成的函数、而无需再进行额外的自检?

2.循环自检

如果我们在 HalCoGen 中启用 ESM 中断、那么当错误发生时、将有相应的中断。 如果用户也很小心寄存器内容的读回、 则需要执行其他哪些过程作为循环自检。

3.如何验证 HalCoGen 生成的自检函数以及 MCU 硬件提供的自检函数。 MCU TUV 认证是否足以证明?

请给我们一些指导、谢谢。

(根据我的理解、我认为客户可以使用 FMEDA 电子表格来设置工作模型、并使用提供的诊断覆盖率来计算 FIT 率、以查看其是否符合其安全目标。 我的理解是否正确?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!

    TMS570LS31x MCU 安全手册包括应用可执行的许多安全检查的说明。 请参阅 www.ti.com/.../spnu511

    部署的安全诊断机制的实际性质取决于应用的安全要求。

    此致、
    Sunil