This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:引导加载程序项目配置

Guru**** 2793245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719657/ccs-tms570ls0432-bootloader-project-configuration

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想获得一些有关如何在我的处理器上设置以下链接的指导、我不熟悉 CCS 和 TMS570、也想获得一些有关如何在 CCS8上设置和成功编译器构建的指导。  非常感谢您提供有关如何设置项目的说明

http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMS570_Hercules_MCU_Bootloader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    默认情况下、您可以将提取的文件和文件夹从*。zip 文件复制到 ccs8存储项目的位置(如果使用默认值安装 ccs8、路径应为 c:\users\yed_name\workspace_v8\)。 从 zip 复制完所有内容后、您可以在 CCS 中导入所需的工程(File -> Import)。 选择 CCS 项目、然后单击"下一步"按钮。 然后、浏览至所需的项目。 导入后,您可以从 Project->Properties 中选择调试工具。 从左侧和右侧选择 General、您可以更改调试工具和编译器版本。 某些包含路径必须包含在'build->ARM Compiler->Include optins'下。
    您可以在此处找到更多信息: dev.ti.com/.../

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、miro、
    示例代码有一些问题、我尝试了您告诉我的一些驱动结构是硬编码的。 请尝试自己编译、如果您成功、请告诉我...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的编译是否成功?

    此致、
    米罗