This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用作连接到 PC 的声卡的 USB 驱动程序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716372/tm4c1294ncpdt-usb-driver-to-work-as-soundcard-to-pc

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:PCM2903CTLV320ADC3101

您好!

我想使用 TM4C1294获取音频数据并通过 USB 将其发送到 PC。

是否有一个 USB 库驱动程序、它的作用类似于 USB 声卡?

目前、我将 PCM2903C 与 MSP432搭配使用、并将 USB 连接到 PC。

PCM2903C 是一种声卡、具有最大的立体声音频 16位48kHz 采样。 MSP432用于控制按钮、传感器等。

我可以转到 TM4C1294、将两个 IC 同时更换。

如果没有用于音频编解码器的驱动程序 USB、那么是否有一个简单的示例来向 PC 发送48kHz 16位、例如"USB_DEV_AUDI"?   

OBS:我将使用具有 SPI 接口的外部 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我不知道 TI 提供的完整软件包、但在该论坛上似乎有大量的社区专业知识。 也许有些社区成员会鸣叫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很抱歉听到提示音、但我知道的唯一资源是以下应用手册: www.ti.com/.../spma076.pdf

    应用手册摘要:"Opus 音频编解码器可在 TM4C129x 微控制器上有效利用、从而实现需要采集、存储和回放音频的中低性能应用。 这在需要实现语音数据低成本交换或存储的工业市场中、例如 VoIP 类电话、信息亭和 HMI 设备等应用中非常有用。"

    我认为这并不是您想要的、但这就是器件可以支持的音频能力范围。

    我认为、双芯片解决方案实际上更适合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择具有'I2S'的 MCU -当用于此类"以音频为中心"的应用时、是否"正常/习惯"?
    当“两个”供应商代表... 每个"干起来"-可能适合(或时间)"铸造更宽的网。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    现在使用 Microchip 的 PIC32 MCU、它具有 I2S 和 USB 以及大量音频 USB 示例。
    遗憾的是、TI 没有任何 USB 音频 MCU 和示例、只有 PCM2903C 作为简单的不可编程声卡。
    我可以使用 CC2640R2及其 I2S 并通过蓝牙发送音频、但我需要使用 USB 发送音频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “现实”——太频繁了——证明“很好!”    如(前面)所述-如果需要 ARM MCU -可提供多个(适当/真正的'I2S 装备'器件)!   (但需要"铸就一个人的网络"-进入"更广泛、更快速的流动"(168MHz +)流媒体...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我不能说其他 TI MCU 产品线不包含它的原因、但对于 TM4C、我们的外设集更倾向于通过以太网、USB 和 CAN 总线支持面向工业应用、因此很少需要 I2S。 不是说您是唯一向我们提供此类反馈的客户、而是很少出现这样的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    将来 I2S 可能会成为所有 MCU 的标准配置。
    但对于音频编解码器、我将使用 TI 的 TLV320ADC3101 =)

    此致、

    Michael