This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:无需激活调制的情况下的调制参数

Guru**** 2793605 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723360/tms570ls0432-need-of-modulation-parameters-with-no-modulation-active

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

Halcogen 生成的代码通过设置 PLLCTL2寄存器的参数值来设置调制参数、即使调制在上游被禁用也是如此。 我想知道这样的需要、当调制未激活时、尤其是对于被称为 MULMOD 的参数;根据《技术参考手册》、当调制关闭时、乘法器校正不会生效。

谢谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    即使调制未启用、默认的 HALCOGen 配置也会设置这些与频率调制相关的参数。 PLLCTL2寄存器编程只反映了这一点。 这不会影响 PLL 操作或输出频率。

    此致、
    Sunil